המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
At what temperature range can operate Schneider Electric servo motors?
BSH and BMH motors can work in temperature range -20°C to 40°C (more with derating). SH motors operation temperature is +5°C to 40°C (more with derating). The reason are mechanical tolerancies in bearings and the grease that does not work at low temperatures.

Schneider Electric servo motors? | שניידר אלקטריק ישראל