המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
what standard are they based on to calculate the MTBF values for the PLC ?
The IEC62380 is the standard to calcluate the MTBF.