המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What does PWS mean on the Process Drive display?
Issue:
Customer cannot get their Process Drive to run.  Top line of the display reads status PWS.

Product line:
Altivar Process, ATV630, ATV930

Environment:
All

Cause:
SoMove connection

Resolution:
PWS indicates the drive Start/Stop is controlled by the SoMove software.  Commands to run from the external terminals or the keypad will not be taken into account.  The drive will still follow external analog signal.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
PWS Capture.JPG.jpg [12.57 KB]