המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the maximum allowable loss for BMXNRP0200?
Question:
What is the maximum allowable loss for BMXNRP0200 as as it can’t be located in the relevant datasheets.

Answer:
It is -45dB with regard to Asserted Loss of Signal.