המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the spacing/installation requirement of SSM1A120M7 relay?
For SSM1A120M7 product, the minimum spacing between two products is 20mm.

Prod
ucts installation without spacing can cause the internal SCR component to overheated and malfunction in long run.

Refer to attached file, BBV48079-04 SSM1 instruction sheet.pdf


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
BBV48079-04 SSM1 instruction sheet.pdf [344.15 KB]