המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to connect SCADAPack 530E rPACs, SCADAPack 535E rPACs and 6000 series I/O expansion modules with 5000 series modules ?
SCADAPack 530E rPACs, SCADAPack 535E rPACs and 6000 series I/O expansion modules provide a 20-pin I/O bus connector while 5000 series modules provide a 16-pin connector. Use the adaptor provided (part number TBUM297138) to transition from a 20-pin connector to a 16-pin connector.