המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
PowerSCADA Expert 8.2 and Vijeo Citect 2016 Release Notes
!!!Confidential ContentIssue
What is new in PSE8.2 and a detailed listing of resolved problems and minor enhancements.

Product Line
PowerSCADA Expert 8.2 (PSE8.2)

Environment
Installer

Cause
A new PSE8.2 installer or cumulative update release.

Resolution
The attached documents are PowerSCADA Expert 8.2 Release Notes.

The following topics are explained in detail:
- New in this release
- Bug fixes and enhancements

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
PSE82_ReleaseNotes.html [147.99 KB]
PSE82_Update2_ReleaseNotes.html [15.82 KB]