המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
ATV32 / ATV320 Where is the ATV Logic functions programmed?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Programming ATV32/ATV320 Logic functions

Product line:
ATV32, ATV320, Altivar 32, Altivar 320, ATV Logic

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
Somove software is used to program the ATV Logic portion of the ATV32 and ATV320 drives. It cannot be done through keypad programming menus.  Once the ATV Logic program is complete, it is saved to the computer along with all other parameters as a .psx file.   This file can then be loaded to the VFD.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
SoMove ATVLogicCapture.JPG.jpg [88.75 KB]