המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the replacement for VarLogic NR6/NR12?
Issue
The VarLogic NR6 and NR12 are now obsolete and no longer available for purchase.

Product Line
VarLogic NR6/NR12

Resolution
The VarLogic NR6/NR12 have been replaced by the VarPlus Logic controller series.
  • VarLogic NR6 is being replaced with: VarPlus Logic VL6 part number VPL06N
  • VarLogic NR12 is being replaced with: VarPlus Logic VL12 part number VPL12N
Attached is the VarPlus logic brochure for reference.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
VarlogicPlus_Brochure.pdf [350.86 KB]