המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How can I troubleshoot the LEDs for the Altivar Process Drive when I am trying to communicate to it over Ethernet IP?
Issue:
Altivar Process Drive trying to comunicate over Ethernet IP troubleshooting the LEDs.

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drives

Cause:
Drive will not communicate over Ethernet IP

Resolution:
ATV600
  • photo shop picture 2
  • photo shop 4b



ATV900
  • Photo shop 1a
  • photo shop 3a