המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
ATV630: How does Normal/Heavy duty affect the Current Limitation in the drive?
Issue:
ATV630 Normal/Heavy duty Current Limitation.

Product Line:
Altivar 630, ATV630

Environment:
All

Cause:
n/a

Resolution:
Go to menu 5.2 ( Motor Parameters), select Dual rating, then select:
Normal duty current limit is 1.1 of In
Heavy duty current limit is 1.5 of In.