המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the significance of the 'C' or 'B' suffix on an ATV320 drive part number?
Issue:
What is the significance of the 'C' or 'B' suffix on an ATV320 drive part number?

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
B suffix is a bookshelf version of the ATV320 drive.  This is a slim style version.
C suffix is a compact version of the ATV320 drive.  This is a more cube-shaped drive.