המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
M241 SD card specifications
Issue:
What are the M241 SD card specifications?

Product Line:
M241

Resolution:
You can use any SD card which is an SDSC or SDHC (High Capacity), up to 32 GB maximum memory and FAT32 file system formatted.