המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
PowerSCADA Operation Alarms at top of runtime are missing
Issue
When running the PSO runtime, the alarms that are typically shown at the top in red are missing. That area is completely blank.
Overview

Product Line
PowerSCADA Operation 9.0, 8.2, 8.1

Environment
Runtime

Cause
Schneider Electric Core Service Host service is required to show the alarms in the runtime.

Resolution
Start the Schneider Electric Core Service Host service on the PSE server.