המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the minimum digital input pulse width time on a PM8000?

Issue
Need to know the digital input pulse width time on a PM8000

Product Line
PM8000

Environment
PM8000 Digital Input

Cause
Unable to find the digital input pulse width time on a PM8000

Resolution
The PM8000 meter is guaranteed to count down to a minimum pulse width of 20 ms.

PM8000 Digital Inputs information