המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can we use BMENOP0300 in the M580 ePAC redundant configuration?
Issue:
Can we use BMENOP0300 in the M580 ePAC redundant configuration?

Product Line:
M580
X80 IO

Environment:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro

Resolution:
Yes. BMENOP0300 can work with both stand-alone and redundant ePAC systems and all M580 CPU types.