המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does PME support the UDP protocol?
Issue
A customer would like to know if PME supports the UDP protocol.

Product Line
Power Monitoring Expert 7.x
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 9.x

Environment
Supported communications protocols

Cause
The User Database Protocol provides no guarantees for message delivery and the UDP layer retains no state of UDP messages once sent.
For this reason, UDP is referred to as an 'unreliable protocol' and is not suitable for real time data or historical data logs.

Resolution
UDP is not supported by PME.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: