המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What's the dimension of the threads on the bottom of the XVUZ100T?

Article available in these languages: French

The nut for the threads is M20. That is to say the dimension of the threads is 20mm.