המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How many tariffs are available in PM3255 ?

Product Line

PM3255

Environment

Installation and commissioning.

Resolution

The power meter provides multi-tariff energy accumulation. It supports up to 4 tariffs.
The tariff switching has the following 3 kinds of control modes:
• Digital input
• Communication
• Internal real-time clock (RTC)