המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is BMXNGD0100 global data module supported by M580 HSBY Architecture?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Is BMXNGD0100 global data module supported by M580 HSBY Architecture?

Product Line:
M580, X80

Environment:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro

Resolution:
The Global data module BMXNGD0100 is NOT supported by M580 HSBY Architecture.
However, they are compatible in M580 Standalone architecture.