המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What does BRL mean on ATS48 display?
Issue:
Getting BRL on the ATS48 display.

Product Line:
ATS48 Altistart 48

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
BrL means Braking is in Progress. Softstart may be set for Intele Braking Stop. Check the Sty parameter to see if it is set for 'b'.