המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What can cause the ATS22 soft starter to trip on a SLF fault?

Article available in these languages: Czech

Issue:
Possible causes for the ATS22 soft starter to trip on a SLF fault

Product Line:
ATS22 and Enclosed ATS22

Environment:
All

Cause:
Network time out fault

Resolution:
SLF Modbus Time Out • Serial link detected fault. Check the RS485 connection.