המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the part number for the firmware flash cable used on the ATV320 Drives?
Issue:
Part number request for the firmware flash cable used on ATV320

Product Line:
VW3A8122

Environment:
All

Cause:
Flash cable used to update the firmware

Resolution:
The VW3A8122 cable is the flash cable used for updating the firmware on the ATV320 Drive.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Altivar Machine ATV320 flashing tool (1).pdf [205.19 KB]