המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can the ATV630 change the elaspe time reference in seconds be change to hours?
Issue:
ATV630 elaspe time reference configuration from seconds to hours

Product Line:
ATV630

Environment:
All serial numbers

Cause:
Customer request

Resolution:
No, the elaspe time reference in seconds can not to changed to hours. However it can be reset.
To do so:
Go to menu 4
Go to menu 4.8
Go to Time Counter Reset
Enter Run Time Reset