המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What can cause an Error 17 on the ATV212 drive?
Issue:
ATV212 drive showing Error 17.

Product Line:
ATV21 and ATV212

Environment:
All

Cause:
E-17 [HMI error] • A graphic display option key has been held down for more than 20 seconds.
A graphic display option key may not be operating properly.

Resolution:
Release the graphic display option key
Attempt to free a stuck button by repeatedly pressing/releasing all keypad buttons.
If this does not clear the error, replace the drive