המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to reset Altivar ATV212 variable speed drive showing an Error when controlled via Modbus?
If you can communicate with the drive while display shows error, then you can reset the drive fault over modbus using bit 13 of command word.
See attached page from ATV212 manual.
The fault of course must be "resetable". List of all resetable faults can be found in ATV212 programming manual.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Extracted pages from ATV212 Modbus_manual_EN_S1A53844_01.pdf [68.14 KB]