המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the part number for the replacement connector (2 positions) of the TSXASY800 card?
Issue:
We need to order a replacement connector for the 2 positions green connector of the TSXASY800 premium card.

Product Line:
Premium, TSX, Modicon

Environment:
PLC

Resolution:
The connector on the TSXASY800 is not sold separate, we do not have a part number for it. However the customer can obtain the connector through Phoenix Contact. The manufacturer part number is 1757019. The part number alias is MSTB_2,5.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
1757019.pdf [230.88 KB]