המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How is the Accuracy Class rating of the CT calculated?

Issue

Customer couldn't find the information about  CT Accuracy Class rating in the documentation.

Product

Current Transformers

Environment
Power Monitoring Instrumentation

Cause
Accuracy class is used to classify how accurate current transformers can measure current without error. There are 3 accuracy classes for Schneider Electric current transformers: class 0.5, class 1, and class 3.

Resolution
The accuracy class rating of the CT is based on the Max Power (VA) for the CTs
If the meter (VA) + the cable (VA) is less that Class 0.5 Max VA of the CT, the CT is class 0.5.

For further information on Schneider Electric CT’s please click HERE



שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר: