המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can be BSH, BMH or SH3 servo motor used in ATEX environment?
The BSH, BMH or SH3 servo motors are not designed for the explosive environment, thus these are not ATEX certified.
The Lexium LXM32 servo drives must be used with a dedicated 3rd party motor for the ATEX environment, the drive must be installed outside of the explosive zone.