המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How does ZB5AFDA work?
The ZB5AFDA is looking like a selector switch but is in fact a push-push function locked in both positions with a key
Let's clarify (see attachment):
- This operator has 2 positions: 1 pushed on  and 1 pushed off.
- To change position, it is necessary to turn the key, push and turn back the key
- The product can be locked in both positions
- The key can be removed in both positions

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ZB5AFDA.pdf [59.04 KB]