המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Labels dimensions for cam switches K30-K150
In the attached file, there are the dimensions of the escutcheon plate under S1 reference
The legend plate clipped inside is specific. See picture (the lugs are difficult to measure)
As it is a brand-label product, the drawing of the label is not available
The supplier provides a huge quantity of customized labels not available through Schneider-Electric network

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
K30 - K150 label plate dimensions.png [35.58 KB]
K63 legend plate.jpg [1.14 MB]