המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is it possible to use Modbus port for Modbus RTU communication and Graphical panel VW3A1111 for ATV320 drives?
On ATV320, VW3A1111 (or any display via modbus serial) and modus RTU communication cannot be used at the same time.