המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Do Schneider products support the Large Forward Open in CIP communications
Issue
Ethernet/IP supported Frame format

Product Line
M580, M340, Quantum.

Environment
Unity Pro

Resolution
Schneider Products use Large Forward Open for Class 1 connections but only for CRAs. This type of connection is not available to other devices.