המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can the 140CPU43412U be downgraded to a Concept 140CPU43412A?
Issue
Can the 140CPU43412U be downgraded to a Concept 140CPU43412A?

Product Line
140CPU43412U

Environment
Concept, Unity

Resolution
The 140CPU43412U can be downgraded to a 140CPU43412A but, it is not recommended because a lot of customer's have run into issues with it.