המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Video: Configuring MBP_MSTR Function to Explicit Read Quantum PLC via Native Modbus Plus Port
This procedure has been created with Unity Pro v12 software. It will cover the configuration and setup for the MBP_MSTR function block performing an explicit read operation from a node on a Modbus Plus network through the native Modbus Plus port of a Quantum 140CPU65160 processor.