המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Could the 128mb mem card of BMXNOR0200 be replaced with a larger card
Question:
Could the 128mb mem card of BMXNOR0200  be replaced with a larger card?

Answer:
No, the NOR card is a special one, cannot be replaced by any normal SD card.