המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
ATV680- Do the input wires and motor wires come in the top or bottom?

Issue:
Do the input wires come from the top or from the bottom on ATV680

Product Line:
ATV680

Resolution:
According to the ATV680 Handbook (NHA37113) , the input power wiring and motor wiring come from the bottom of the enclosure.   To wire from the top, they will need a Q  option ( Door Mounted Overload Reset Push Button) & U option (Top Entry Cubical )

See page 95 of The ATV680 Handbook.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV680_Handbook_EN_NHA37113_02.pdf [7.46 MB]