המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Which Windows versions can I use eSetup Easergy Pro with and do I need separate versions for each version?

eSetup Easergy Pro is tested with Windows 10 and Windows 7, same version can be used on 32 and 64 bit Windows versions