המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Why I am unable to set the date and time of IMU with Compact NSX/CompactNS/Masterpact NT/NW?
If you are unable to set date and time of IMU with Compact NSX/CompactNS/Masterpact NT/NW then please check the firmware version of the BCM ULP through Ecoreach Firmware Upgrade. If the firmware version of BCM ULP is 3.0.4 consider changing the firmware version of the BCM ULP to firmware version 3.0.7.