המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the rated short-circuit breaking capacity Icn of the SBI fuse holder range?
The rated short-circuit breaking capacity of the SBI fuse holders is:
- SBI 14x51  -  Icn=100kA (product closed)
- SBI 22x58  -  Icn=100kA (product closed.

The rated conditional short-circuit current with upstream fuse protection is 100kA for SBI 14x51 and 22x58.