המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the mechanical interlock for a 4 Pole contactor LC1DT80A__?
Issue:
Part number for the mechanical interlock for a 4 Pole contactor LC1DT80A__

Product Line:
Contactors and Starters - IEC

Environment:
Tesys D Accessories

Cause:
Needs the mechanical interlock for a 4 Pole contactor LC1DT80A__.

Resolution:
Part number for the mechanical interlock is LAD4CM.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
LAD4CM.pdf [57.29 KB]