המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Why can’t I configure IP forwarding service?
The IP forwarding service is supported by the following versions:
BMENOP0300 firmware version ≥ V2.0
Modicon IEC 61850 Configuration Tool ≥ V3.0