המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the acceptable input voltage range for Altivar 6xx and 9xx Process Drives?
Issue:
Acceptable input voltage range for Altivar Process Drives ATV630/930

Product Line:
Process Drive

Environment:
All

Cause:
Supply Line Voltage

Resolution:

The line voltage tolerance is +10% and -15%.

Per the ATV600 and ATV900 Catalog, the range is as follows:
- 200 - 15%...240 + 10% three-phase for ATV…M3
- 380 - 15%...480 + 10% three-phase for ATV…N4
- 500 - 15%…690 + 10% three-phase for ATV….Y