המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
how to change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the M580 or NOC DIO scanner?
Issue
how to change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the  M580 or NOC DIO scanner?

Product Line

Unity pro, M580, BMENOC03*1, Control Expert

Resolution

Follow instructions in the attached document.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the M580 or NOC DIO scanner.zip [861.81 KB]