המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Common mode filter for bearing current reductions for the ATV600 and ATV900 drives frame size five drives?
Issue:
Common mode filter for bearing current reductions for the ATV600 and ATV900 drives

Product Line:
ATV600 and ATV900 drives frame size 6

Environment:
All

Cause:
Filter for bearing current reductions

Resolution:
The part number is VW3A5505 and its value of inductance is 183.2 uH

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Altivar Process ATV900_VW3A5505.pdf [91.49 KB]