המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can I replace encoder of servo motor by myself?
No. It is not only a replacement of hardware. In addition, the electronic nameplate has to be downloaded to it, and wake and shake have to be done to find the offset between the encoder and rotor position. Only the service department in Germany is authorized to do it.