המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is it possible to read variables directly from the M580 Safety CPU safe task using OFS.
Yes, OFS V3.61 allows to access in Read to the safe variables using prefix "SAFE" before (ex : SAFE.bool1). Write access is possible also, but only in "maintenance" mode.