המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What BMENOC0311 firmware versions does Web Desginer V2.54 support?
Issue
This resolution clarifies which versions of BMENOC0311 firmware Web Designer V2.54 supports.



Product Line
Web Designer

BMENOC0311


Resolution
Web Designer V2.54 supports BMENOC0311 firmware versions 2.04 through 2.09.