המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What percentage does the Battery LED Flash RED for M241 and M251 Controller?
The Bat led will begin to blink Red when the battery percentage is less than 25
The Bat led will be solid Red when the battery percentage is equal to 0