המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to configure the BMXNOM200 for 'Stop on Reception' using both CR and LF
Issue
How to configure the BMXNOM200 for 'Stop on Reception' using both CR and LF

Product Line
BMXNOM0200

Environment
Unity, Windows 10


Resolution
To configure the NOM serial port for the Stop on recption using both CR and LF, reference the example in the following screen capture.

ffff